请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
我在大约60W PD 下有2条输入接收路径。 当检测到过流情况时、PD 器件将打开开关、然后立即重新协商并关闭开关。
这可以在下面的示波器迹线中看到。 (绿色信号 VBUS PP1和粉色信号系统电源)
大多数文献讨论的是在源极方向使用器件时进行过流保护。 是否有锁存灌电流过流保护的方法。 因此、我不会在系统功耗上获得这些70Hz 20V 波形。
在理想情况下、控制器会检测过流、打开内部 PP 开关、并且在发生新电缆插入事件之前不会尝试重新协商。
项目设置如下所示。