This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:内部灌电流的 TPS65988锁存过流检测

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294831/tps65988-tps65988-latching-overcurrent-detection-for-internal-sink

器件型号:TPS65988

您好!  

我在大约60W PD 下有2条输入接收路径。 当检测到过流情况时、PD 器件将打开开关、然后立即重新协商并关闭开关。
这可以在下面的示波器迹线中看到。 (绿色信号 VBUS PP1和粉色信号系统电源)  
   
大多数文献讨论的是在源极方向使用器件时进行过流保护。 是否有锁存灌电流过流保护的方法。 因此、我不会在系统功耗上获得这些70Hz 20V 波形。  

在理想情况下、控制器会检测过流、打开内部 PP 开关、并且在发生新电缆插入事件之前不会尝试重新协商。   

项目设置如下所示。  

e2e.ti.com/.../PJT_5F00_12SDRY-_2D00_-Copy.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    由于感恩节假期、预计本周回复会有延迟。

    您能否在同一捕获上为 TPS65988发送 PPHV 和 VBUS 示波器跟踪?

    通常、电源负责处理过流问题、并会在发生过流事件时断开/打开电源侧电源路径的开关。

    Unknown 说:
    是否存在锁存灌电流过流保护的方法。

    我认为 PD 控制器没有独立的方法来实现这一点。 如果您有一个作为 I2C 主器件的外部 MCU、则可以使用它来处理故障事件并在发生过流事件时禁用 PD 控制器。 这将需要 MCU 观察来自 PD 控制器的 I2C 中断并相应地进行处理。

    谢谢。此致、
    克里斯