请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409HV 您好!
我正在设计一个 LED 驱动器、为0.75A 41.5V LED 电路板供电。
我一直使用数据表和提供的示例、但我不确定某些组件、尤其是 L1和 Rsense。
在原型板上、我使用了18uH 和0.27Ohm 进行电流检测。 我不确定 ΔiLED -PP 和 ΔiL -PP 的值。
我希望尽可能接近0.75A 电流输出、(或稍微低于该值)
希望你能帮我。
此致
西莫内