This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 BQStudio 导入*.gg.csv 文件时出现问题版本:1.3.123 Build 1

Guru**** 2558510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294720/bq76952-issue-importing-gg-csv-file-using-bqstudio-version-1-3-123-build-1

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

如标题所述、使用 BQStudio 版本1.3.123 Build 1导入*.gg.csv 文件时遇到问题。

´需要使用此版本、因为稳定版本的 BQ76952器件似乎无法正常使用。

无论如何、导入操作适用于除"自定义温度模型"之外的所有参数。 您是否还具有此类经验以及如何处理此问题的建议?

如果我逐个手动写入寄存器值、一切都顺利。 但自动导入无法将值写入器件寄存器。

提前感谢您的帮助。

此致

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:

    您可以共享.gg 文件吗? 我可以尝试在末尾将其导入、以查看文件是否有错误。

    此外、具体来说、您看到了什么错误?

    此致、

    马克斯·韦博肯