请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5046 大家好!
我将 LM5046用于定制应用、这涉及在~2MHz (RT 电阻器= 4.7K)运行振荡器、从而在1 MHz 处运行 PWM。 至此、我已将 LM5046的输出(LO1/HO1、LO2/HO2)连接至栅极驱动器以驱动 FET。 当 FET 开关时、 LM5046发热很大(为了避免热失控、我必须停止运行)、这很奇怪、因为我已经有栅极驱动器为 FET 提供电流、但是 LM5046变得很热。 有没有可能的原因? 其原因是运行速度是1 MHz 吗?
此致
阿比纳夫