This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:输出电压跳变

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294111/ucc256301-output-voltage-jumps

器件型号:UCC256301

当 UCC256301停止且输出电压降至略低于设定电压时、当 UCC256301重新启动时、输出电压将跳变。

它被设定为输出24V、但是输出跳至28V。

有一段14ms 的时间、在这个时间内、开关继续忽略反馈。

我应查看哪些设置?

请查看下图。

 CH1:输出电压

 CH2:FET 开关

 通道3:UCC256301 VCC

 CH4:输入电压(PFC 输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以展示 RVCC 和 LL/SS 引脚电压以及上述波形。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    请查看下图。

     CH1:FET 开关

     CH2:LL/SS

     通道3:RVCC

     CH4:输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制器进入故障状态。 您需要调试导致控制器进入故障状态的信号。

    有关调试指南、请参阅以下应用手册的第8节:

    UCC25630x 实用设计指南(修订版 A)

    我想告知您、如果您在原型设计阶段、我们建议您切换到与 UCC25630x 引脚对引脚兼容的 UCC25640x。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我将查看应用手册。