This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:CISPR22传导发射滤波器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294692/bq25790-cispr22-conducted-emission-filter

器件型号:BQ25790

你好

您是否建议将 1号(VAC1)作为初级输入( Vbus ) 和2号(VAC2)作为次级输入( 12V 直流)使用合适的 EMI 滤波器?

我想我们只需要差分滤波器吗?  您有什么滤波器设计工具值得推荐吗?

我们使用1.5MHz 开关频率。 因此需要符合 CISPR22 B 类标准。这意味着需要在150kHz 和30MHz 频率之间进行传导发射测试。  

 

感谢您的帮助!