This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:原理图审阅帮助

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285689/tpsm846c24-schematic-review-helping

器件型号:TPSM846C24

你(们)好!

如有一些问题需要咨询、

1.您能帮我们回顾一下这家酒店吗? VIN=5V、Vout =0.95V/20A 和1V/26A。

2.第7.3.1节说明了 Cin 和 Cout 值的最低要求以及聚合物电容器的 ESR 要求。

对于陶瓷电容器、我们应该考虑直流偏置效应、 ?  Cin=4x22u 和 Cout =4x47uF 标称值还是有效值?  通过表1确定 RC 补偿时存在相同问题

3.是否有必要在 COPM 引脚(引脚9)上放置一个 SMT 测试点? 为什么呢?

4. 如果要在 示波器上观察开关节点波形、在设计上我们可以做些什么?

5.我们的 EN 引脚由 MCU 控制、但可满足 EN 引脚悬空的情况。 此引脚上是否有内部下拉电阻器? 或者我们应该放置一个外部电阻器吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他将于星期一回复此事。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BX27:  

    • 我将加注 Caleb、 从连接的 SCH 上看、输入电容器和输入电容器看起来不错、但很难读取要检查的其他组件的值。 您能否附上 PDF 或更高的分辨率、以便我们更好地评估组件值? 通常最好在输入端使用高频电容器、电容为0.1uF、并将其连接到尽可能靠近引脚的位置。  
    • NC 引脚看起来都未连接到 PGND 或 AGND、请执行此操作。 这些引脚在内部与任何信号和所有其他引脚隔离。 每个 PVIN 必须焊接到 PCB 上的焊盘上。  
    • AGND 上有一个 NOT、表示可选、不确定这意味着什么、
    • 对 PGOOD 进行10K 测量就足够好了  
    • 数据表中提到的电容为标称值。 所说的电容器。 只需确保所用电容器的降额不会低于80% 。 通常寻找可以保持其值的温度和电压降额  
    • 您可以使用 PH 引脚来探测内部 SW 节点、它是在内部连接的。 您可以在设计中使用一个小过孔、仅用于测试建议。 避免在这个引脚上使用长布线、因为它是有噪声的节点、   

    • COMP 是误差放大器的输出。 除非您需要、否则无需进行 SMT 连接。
    • EN 引脚需要启用一个上拉电阻器、并且需要将该引脚拉至 AGND 来禁用器件

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tahar,感谢您的帮助。  

    1. 第一篇帖子附有两个 SCH pdf 文件。

    NC 引脚将焊接到 PCB 的焊盘上。 数据表提到它们可以悬空、因此我们没有为它们分配电气网。  由于 内部隔离、将它们连接到 AGND 的目的是什么(我们可以这样做)?

    3. 0欧姆"可选"连接 AGND 和 PGND 作为单点连接

    4.如果我们 在 PGOOD 上使用100K 而不是10K 呢?

     5.那么、 EN 引脚在 IC 内部没有内部下拉电阻器、对吗?

    如果输入 EN 误处于未连接(悬空)状态、器件状态会是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我没有看到第一个帖子上附了两个示意图。 仅限数据表中的屏幕截图。

    2.将焊接到 PCB 上的焊盘上。 根据数据表、它不需要连接到 AGND。

    3.这很好。 它应该在某处连接起来。 如果不通过该特定的0欧姆电阻器、则应选择其他地方。

    4. PGOOD 上的100k Ω 会导致 PGOOD 信号上升速度变慢。 我们建议住在10千欧左右。

    5.使能引脚没有内部下拉电阻。 如果该引脚悬空、电压将缓慢下降、并且器件将在不可预测的时长后关闭。 这就是我们要求您将引脚接地的原因。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    因为很长时间没人回复、所以我删掉了附件。 我在答复中再次附上这些问题。 您可以帮助查看吗?

    谢谢!

    [已删除]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重新连接。 请查看原理图、它们看起来很好。 请遵循数据表上的布局指南。

    谢谢。
    卡勒布