This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288325/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

您好、TI E2E:

我正在使用 UCC28070设计交错式300W PFC。

我将使用应用手册 SLAU0479b 第17页中提到的所有电阻器和电容器、而且我对电源电路也很关注。

我按预期在空载条件下获得400V 直流电压。 唯一的区别是我不使用电流检测变压器和栅极驱动器。  


在加载条件下@160W 或@300W 、我没有获得预期的直流母线电压。

我已经仔细检查了电流检测电路、它具有线性度以及适当的预期响应。

MOSFET 的负载条件和空载条件下的栅极电流要求是否不同?

此外、我还观察到、当我打开负载时、CSS 引脚电压未达到3V、这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushiraj、

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。

    如果您不使用电流感应变压器、您要使用什么?  如果您在 MOSFET 源极桥臂中使用电阻器、则必须更改一些设计公式、这将影响您的某些计算组件值。 请参阅此 E2E 主题:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282040/ucc28070-pfc-design-using-shunt-base-current-sensing/4863584#4863584

    UCC28070栅极驱动信号输出的驱动能力有限。  GDA 和 GDB 并非用于直接驱动 MOSFET 的特征。  如果不使用栅极驱动器、那么要使用什么来缓冲栅极驱动信号?  

    如果您可以提供 PFC 原理图的 PDF 文件、将会对您大有帮助。   
    您刚才引用的应用手册的正确文献编号是 SLUA479B。  由于您对设计进行了一些更改、并且与应用手册中的内容不完全相同、因此我更喜欢查看您的实际原理图文件、而不认为与应用手册有任何相似之处。

    描述所发生的情况时、请提供所有测试条件和测量结果。  例如、"我没有得到预期的直流母线电压" 并没有告诉我可以得到什么。  并且、"CSS 引脚电压未达到3V"并不 能说明它达到了什么电压。   

    当跳过 PWM 脉冲时、空载条件可能需要更小的总平均栅极电流。  任何高于空载的负载通常都会激活所有 PWM 脉冲、因此 在除 空载外的所有负载下、平均栅极电流都将处于相同的最大电平(对于您的设计而言)。  

     提供所要求的信息。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushiraj、

    自我上述答复以来,已经过去了大约3个星期。   
    如果您已解决此问题或不需要进一步的支持、请告诉我、我将关闭此主题。  

    此致、
    乌尔里希