This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:应用问题

Guru**** 2500675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287277/tps40422-application-question

器件型号:TPS40422

您好、

客户使用了 TPS40422并设置了测试程序、从而仅通过控制 CTRL1引脚而不移除 VDD 来禁用和启用器件。 不过、他们可以看到一个电路板出现了一个问题、即在禁用 TPS40422后无法再次通电。 下面是客户的更多详细说明。 如果您有以下相应问题、请您查看并提供建议吗?  

>> e2e.ti.com/.../TPS40422-code.zip

我们正在开发一种使用 TPS40422的新开关、该开关在单个系统上遇到问题、但担心它可能是更大问题的症状。

 

我们的开关需要根据卡上主开关芯片的设置来调整该电源。

 

我们要做的是使电源能够达到标称电压、查询开关芯片以确定修整因子、然后使用适当的值对 VREF_TRIM 进行编程。 我们每次框通电时都会执行此操作、并且绝不会将任何内容写入 PROM。

 

有时、我们必须在不进行完整系统电源循环的情况下对 POL 进行下电上电(即不移除交流电源)。 对于 POL、这意味着我们基本上使用 CTRL1信号来禁用和重新启用它。 我们将其禁用大约6秒。 在这种情况下、大概是因为 TPS40422不会丢失 VREF/+12V、似乎会保留 VDD 设置的值。 我们在这一个系统中看到的是、无论我们等待多长时间、我们都绝不会获得电源正常指示。 我们还可以重试此周期;禁用、等待6秒、重新启用、等待 PG、 没有任何成功。

 

在前一个项目中、我们实际上在制造中进行了同样的修整并将其编程到 PROM 中、这样从那时起器件始终加电至修整值。 这似乎工作正常、但我们确实在 MFG 中注意到、当我们在将 VREF_TRIM 写入 PROM 之前设置 VREF_TRIM 时、一些系统具有电源正常故障。 为了解决此问题、我们在写入 VREF_TRIM 之前将 PCT_VOUT_FAULT_PG_LIMIT 设置为0x3、这似乎解决了问题。 我假设我们在设置 VREF_TRIM 后、但在写入 PROM 之前将其设置回默认值、以便后续上电的 PG_LIMIT 更严格(但我应验证这一点)。 出于同样的原因、我们还在设置 VREF_TRIM 之前和之后对新开关进行了 PCT_VOUT_FAULT_PG_LIMIT 调整。

 

因此、所有这些操作的结果似乎是、我们的新开关在被禁用并重新启用后、会恢复为 VREF_TRIM 中设置的修整值和 PCT_VOUT_FAULT_PG_LIMIT 的默认值。 尽管我们尚未对 PROM 进行编程以存储调整、但这似乎与之前的设计方案基本相同。 但出于某种原因、它对这一个样本不起作用。

 

要解决此特定开关上的此问题、我向 TPS 发送 RESTORE_USER_ALL 命令、以在我禁用它之后、但在等待6秒并启用它之前重新加载原始寄存器设置。 这似乎是有效的。

 

Q1:第一个问题是、此电源修整过程是否合理? 我们有什么问题吗?

 

Q2:我们的假设是否正确、即切换 CTRL1时 TPS 寄存器中没有任何变化?

 

Q3:有什么想法、为什么在禁用/启用周期后电源无法正确恢复? 它看起来不像 PG_LIMIT 在故障条件下导致 TPS 锁存、它似乎在给定足够的时间后最终会进行调节、但在我们的情况下似乎没有这样做。

 

Q4:RESTORE_USER_ALL 命令听起来是否正确、或者是否有更好的方法将 TPS 恢复为默认状态? 这会重新加载整个寄存器组吗?

 

Q5:我最近注意到的另一件事是、PCT_VOUT_FAULT_PG_LIMIT 的默认值实际上是0x1、而不是规格中的0x0。 是这样吗? 这看起来是最严格的 PG 窗口。

 

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我们的 TPS40422相关专家目前已外出、预计将在本周结束前返回。 我会随时向您通报最新情况。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我们的 TPS40422专家预计将于下周早些时候回来。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    来自客户的一些更新、他们也可以通过 Fusion 复制它。 他们 试图将 VREF_TRIM 比原始目标(0xFFF6 > 0xFFF8)提高一点、Vo 可以在第二次启用时成功上电。 似乎是 PG_LIMIT 范围问题。

    Q6:根据 DS、即使是客户将电压调节至0.825、它也应该处于相同的 PG_LIMIT 范围内。

    Q7:如何得出 PG_LIMIT 范围值?

    Q8:PG_LIMIT 精度或容差是多少?  

    外部电阻器电压

    0.85V (Vboot)

    UV

    PGL 低电平

    PGH 高电平

    OV

    D7=0x00

    0.708305

    0.74375

    0.95625

    0.991695

    D7=0x01

    0.74375

    0.779195

    0.920805

    0.95625

    电流设置

    D7=0x02

    0.602055

    0.672945

    0.920805

    0.95625

    D7=0x03

    0.495805

    0.53125

    0.920805

    0.95625

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我会在 Mahmoud 返回时把这个问题转达给他。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在寻找、下周一会提供。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这个问题与准确度有关。 在更改 VREF_TRIM 时、客户是否统计了+/-4%的精度?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VREF_TRIM 变化是否仅允许+/-4%?  我们更改 VREF_TRIM 以满足新的 Vout。  我们需要保留新的 VREF_TRIM +/-4%。

    PG_LIMIT 是否 仅引用默认 VREF_TRIM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、整个范围内的精度就是规格。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 Vuvov (ACC)/VPG (ACC)的+/-4%参考?  Vfb、VfbtM 等值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vuvov 和 VPG 的测量准确度为+/-4%。 例如、FB 引脚上的 VPG = 500mV、测量 VPG 的内部电路具有+/-4%的精度。 报告的值介于0.96*500mV=480mV 和1.04*500mV=520mV 之间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 FB 上有 Ra/RB 电阻器4.64K/11K。  然后我们将  VPG 更改为580mV、Vo 应为0.825V。  不存在4%问题。  但是、在 PG_LIMIT = 01的情况下、CNTL 禁用/启用期间、PG 需要很长时间才能保持低电平。

    VFB 绝不会超出+/-4%。 其中 VPG 设置为580mV。

    Larry、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGOOD 的典型迟滞也为25mV 和最大40mV。 我认为 PG 会因为迟滞而保持低电平。

    此致