부품 번호:LMQ61460
这是一个针对12V 输入的输出电压为8.7V 的电路。
无法正确输出输出输出输出电压。
下图显示了输出的波形。
它的输出电压没有高达8.7V。 问题可能是什么?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
부품 번호:LMQ61460
这是一个针对12V 输入的输出电压为8.7V 的电路。
无法正确输出输出输出输出电压。
下图显示了输出的波形。
它的输出电压没有高达8.7V。 问题可能是什么?



您好!
有多少电路板显示存在此问题? 也可以获得 VIN、VEN、SW 和 VCC 的波形吗?
在器件开始开关和调节输出之前、EN 电压应清除1.263V 的 EN_Rising 阈值。
查看数据表、可发现5V 输出| 2.1MHz 设计是适合您应用的最接近输出电压设置。
您使用的元件看起来类似于典型的外部元件值。
对于8.7V 输出、反馈电阻器的值看起来是正确的、输出电容适用于2.1MHz 设计。

此致、
吉米
您好!
我在 PCB 布局中注意到的一个主要问题是、SW 连接未按照数据表中的建议进行连接。 以下是将 CBOOT 连接到 SW 的布局指南。

在 PCB 布局中、看起来好像有一个 CBOOT 连接、通过电路板传回引导引脚。
黑色圆圈表示建议的 BOOT 至 SW 连接。
根据内层上 BOOT 布线的连接位置、它可能会将噪声耦合到 BOOT 节点上、从而影响输出调节。 此外、VCC 电容器应该在引脚2/3之间、以尽可能小的环路为正常运行。 它看起来与 IC 不同、C561位于同一层。
这两点可能会导致器件运行不正常。
我建议使用现有的 LMQ61460EVM、并将其配置为与系统相同的应用、并通过评估确定 PCB 布局。
此致、
吉米