This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图审阅

Guru**** 2536120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293889/bq77915-schematics-review

器件型号:BQ77915

您好、TI 工程师、

 我几乎使用 BQ7791514完成了原理图。

具体 要求如下:  

电池组要求

使用的外部充电器

电芯要求

标称电压= 12.8V

电压= 14.6V

化学            =  LiFePO4电池

容量              = 6A

电流= 2.1A

标称电压= 3.2V

峰值电流      = 1.2A

 

容量               = 6Ah。

 

 

电池配置= 4节串联

 请查看我的原理图:

 如果你能强调以下几点,那将会有很大的帮助。

 1、外部平衡电路:

  内部平衡电流[3.6V/(1.5K+12+1.5K)= 1.2mA)和外部平衡电流3.6V/50 = 71.86mA。 我已经完成了相同的仿真。 我在原理图中使用的值相同。

  请检查?

 2. 温度感应:

  我是否可以更改 RTS_PU = 2.5K 以匹配阈值、从而获得所需温度?

  我想在应用中使用4个 NTC、每个电池一个。 总共4节串联电池、因此每节电池使用4个 NTC。

  我知道阈值是根据10K 上拉电阻和 VTB =3V 计算的。 下面的显示了相同内容

 

 

最小值

典型值

最大值

VOTC

50°C 的阈值、基于10k

上拉和103AT 热敏电阻

29.15%

29.38%

31.45%

 

条件 VTB = 3V

0.8745

0.8814

0.9435

 

 

 

最小值

典型值

最大值

VOTD

65°C 的阈值、基于10k

上拉和103AT 热敏电阻

19.69%

20.56%

21.86%

 

条件 VTB = 3V

0.5907

0.6168

0.6558

 我已更改了 rts_pu = 2.5K、借助此设置、我能够满足放电~60°C 时充电50 °C 的阈值。

 3. RVDD 电阻值的变化。 我想将 RVDD 电阻器的值更改为2K、以限制电流。 这是进行本质安全电路计算所必需的。

   是否可以将 RVDd 更改为2K?

 

如果您能查看完整的原理图并提供反馈、我将为您提供很大帮助。

我随附原理图。

 

谢谢!

 

此致、

-Ravi.e2e.ti.com/.../7444.BMS-review_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    针对您的问题:

    1.平衡看起来不错,计算正确。

    2.温度传感方案看起来不错

    3.更改 RVDd 值也会改变 VDD 引脚上 RC 滤波器的属性。  我建议保持建议的1kOhm 电阻。

    此致!

    安德里亚