请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24072 在我们的项目中、根据我们的应用、我们在监测温度后使用充电 IC BQ24072RGTR 模型、报告间隔为15分钟。 我们在充电盒充电时面临一些温度精度问题、因此我们需要在每个周期之前禁用 CE 引脚持续4分钟。 (周期每1小时重复4次)
Q1.此修改是否会导致充电 IC 行为出现任何潜在问题?
Q2.是否存在影响电池寿命的风险?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的项目中、根据我们的应用、我们在监测温度后使用充电 IC BQ24072RGTR 模型、报告间隔为15分钟。 我们在充电盒充电时面临一些温度精度问题、因此我们需要在每个周期之前禁用 CE 引脚持续4分钟。 (周期每1小时重复4次)
Q1.此修改是否会导致充电 IC 行为出现任何潜在问题?
Q2.是否存在影响电池寿命的风险?