This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:将直流/直流转换器与用于物联网应用的 LiSOCL2原电池配合使用

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS7A05, TPS62840, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292903/tps63900-using-a-dc-dc-converter-with-lisocl2-primary-cell-for-iot-application

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS7A05TPS62840TLV431

尊敬的所有人:  

我设计了一个电路板、集成了 由低功耗、低噪声/低压降 LDO MCP1700-3302供电的 Lora MCU (+传感器)(压差为170mV)。  当我使用一节新电池时、我的电路板由一个具有3.6VDC 500 mA 电流能力和负载的1节 D 型原电池供电。  

当电路板处于睡眠模式时、电流泄漏为10uA @ 3.3VDC (=LDO Vout)、而在 TX 模式期间为89mA -110mA。

我发现当 VBAT <= Vout + DropOutVoltage 时 LDO 无法正常工作、即3.45VDC、我看到 Vout 上的压降和毛刺脉冲导致 MCU 由于内部 欠压电路复位。

我当时想直接用原电池为电路板供电、而不使用直流/直流转换器、 但在高温下,原电池电压可能会增加到3.8VDC,这会损坏或缩短一些敏感元件的使用寿命(大多数传感器为3.8VDC,电压处于绝对电压范围内),而在3.6VDC 下使用齐纳二极管并不是超低功耗应用的最佳解决方案。

目前我正在犹豫是使用 LDO 还是使用适配1 节 LiSOCL2原电池的降压/升压转换器:

-我可以使用像 TPS63900这样的降压-升压转换器,但我担心电压波纹噪声+/-50mV ,这可能是传感器的噪声。 噪声问题可以通过在电压输出上的 Vout 上使用铁氧体磁珠或电解质电容器来解决。  

或使用 LDO TPS7A05时、您的规格提到它与1  节 LiSOCL2原电池兼容、但我恐怕会遇到与 MCP1700-3302相同的问题、并且在 VBAT <= Vout + DropOutVoltage 时出现异常行为

你有什么建议或解决方案?

非常感谢、  

达蒙

,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想使用 TPS62840、因为启用传感器后可以停止 PWM 模式、从而解决电压纹波噪声问题。 但它是一个升压,不确定它是否能正常工作,如果 VBAT < Vout .

    谢谢、Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    由于电池的输出电压不是恒定的、始终是一个较大的范围、因此、我认为降压/升压转换器是延长电池寿命的最佳解决方案。

    它有助于电池放电至较低的输入电压电平。

    对于输出纹波、请查看 Iout_high 部分、它与您的应用类似、纹波约为20mV。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao:  

    非常感谢您的快速回答、非常感谢、我已经购买了评估板来测试它。

    如果电池电压低于3VDC,则 MCU 和部分电子设备无法正常工作。  对于此应用、UVLO 阈值电压过低(1.7VDC)

    是否可以在 EN 引脚输入端使用分压器、并在电池 电压低时关闭 TPS63900?

    在规格第5页、 我可以看到 VIL 最小值为0.4VDC、VIH 最大值为1.2VDC。

    在0.4VDC 和1.2VDC 之间,我不知道什么是 TPS63900行为。

    谢谢。  

    达蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    由于 TPS63900的行为不能确定是 bwt介于0.4~~1.2V 之间。 分压器不是获得精确3V UVLO_OFF 的好办法。

    我们需要更多的外部组件,可以是1*TLV431+1*FET(信号电平)+4*0402封装的 电阻器和电容器,适合您吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 TAO,很好的建议 我将查看该解决方案。 目前、我的设计具有9uA 的电流阱。 @3.3Vdc 在节电模式下、我想保持这个 超低功耗。  如果你有一个参考设计,请与我分享。谢谢;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了此参考设计、您可能参考了这一个。

    www.ti.com/.../slva987a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    是的。

    此致

    陶氏