请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC1845 主题中讨论的其他器件: UC2845
尊敬的先生:
快捷问题:
Q1: 除了温度外、UC1845和 UC2845之间的区别是什么?
问题2:我们现在是否有 UC1845的 SOIC 封装?
美好的一天!
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.