This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:参考设计 PMP9204

Guru**** 2520030 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294397/ucc28740-reference-design-pmp9204

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:PMP9204

您好  

我  根据参考设计 PMP9204设计了 AC DCSMPS 85V 至265V@5V/1.5A。

请检查我的布局

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    感谢您查询 UCC28740。

    如红色所示、可将感测电阻移到靠近大容量电容器的位置。

    2.控制接地可以是独立的接地,不需要开关。 请参考以下内容。

    3.配置栅极驱动电阻器,稍后在调优波形时可能需要该配置。

    4. CS 引脚还可以在非常靠近 IC 的位置有一个电容器(22-44pf)、作为配置。

    次级侧看起来正常、但环路可能会减小。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请检查所用的大容量电容器的容值。 PMP9204使用低得多的大容量电容器、并与使用的匝数比值同义。 请将其与您的设计相关联。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Harish

    我根据您的建议设置了纠正布局。

    请再次检查布局

    上述板级配置文件

    顶层

    底层

    电路

    e2e.ti.com/.../7002.Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    感谢您的更正和回复。

    现在、电源路径和控制信号在大容量电容器上是分开的。

    关于 R17和 R16、它们需要尽可能靠近引脚放置、因为这是一条非常敏感的布线。 我看到有几个电阻器靠近 Vs、但无法清楚地看到。

    我知道以下内容可能很难实现、但光耦合器可以搬迁吗?

    如果不是所有其他人都看起来不错。

    此致、

    哈里什