This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720

Guru**** 2527850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25720, BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290857/bq25720-bq25720

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQ25710、、、 BQ24620

你好、Tiger、

我的应用是笔记本电脑。

通过插入交流适配器电源、电池组应该可以在没有通电的情况下充电。

请求您澄清一下是否可以使用 BQ25710或 BQ25720系列

此致、

K.Saravanana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    该充电器中有一个 AUTO_WAKEUP_EN 位、该位针对 BQ25710默认为 ON、而针对 BQ25720则默认为 OFF。  

    如果需要此特性、建议使用 BQ25710。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我的应用负载电流 ISYS=7A + IBAT=3.4A =11.4A。此外、在没有笔记本电脑通电的情况下连接交流适配器时、我需要自主充电。建议使用任何解决方案。 BQ25710的输入电流限制似乎 为19V @3A。请您 提供解决方案建议。

    此致、

    k. 萨拉瓦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25720已用于笔记本电脑应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    可以使用 BQ25720在不按下电源按钮的情况下为电池充电(无需主机干扰的直接充电)。 如果在笔记本电脑中使用、则意味着符合要求的解决方案是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、BQ25720无法作为独立充电器运行、它通常与主机控制器连接以实现完整的充电控制。  您可以看看 BQ24620。  

    bq24620:适用于磷酸锂电池的独立1至7节降压电池充电控制器

    www.ti.com/.../BQ24620

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我整合我的要求   
    应用领域:12英寸平板电脑

    ISYS = 7A

    电池= 14.4V、6.8Ah、98Wh (带 SMBus)锂离子电池

    IBAT -3.4A
    总计= 7+3.4=11.4A 最大值

    收费要求:  

    充电时间:< 5小时

    我们具有带 SMBus 的 MCU 、用于监控电池参数。

    BQ25710- 在 POR 期间具有 AUTO_WAKEUP_EN- 1b 默认值、但仅支持19V @3A 交流适配器。(65W)

    BQ25720-最大支持19V @10V (144W)。 但  在 POR 期间默认为 AUTO_WAKEUP_EN- 0b。  

    在没有主机干预的情况下、即使电源开关关闭、也应该进行充电。 我们需要一个解决方案。


    此致、

    k. 萨拉瓦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    下面提供了一个由 MCU 控制的电池充电器示例。  

    可扩展多组智能电池充电器参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010240

    希望它对您有所帮助。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、
    感谢您的答复。

      在没有为笔记本电脑通电的情况下插入交流/直流适配器时、BQ25710会使用默认电流值自动为电池充电。(SMBus 中没有主机 MCU 干预)我没问题吗?

    此致、

    K.Saravanana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    阅读这篇文章会感到困惑。

    (4) BQ25700A、BQ25703A、BQ25710、BQ25713、BQ25713B 电池充电器选择和可配置悬空电压-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    它指出 BQ25710需要 主机终止自主充电、因此我的要求不能满足?

    我的要求是:我的笔记本电脑应该自动充电,当 ii 电源关闭的情况下,只需插入交流/直流适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Tiger、

    我不太清楚我们是否仍然可以离线连接。 请求您的邮件 ID。

    我整合我的要求   
    应用领域:12英寸平板电脑

    ISYS = 7A

    电池= 14.4V、6.8Ah、98Wh (带 SMBus)锂离子电池

    IBAT -3.4A
    总计= 7+3.4=11.4A 最大值

    收费要求:  

    充电时间:< 5小时

    我的要求、

    应用程序:笔记本
    电池:14.4V,6800mA,SMBus
    负载:I SYS+IBAT=7A +3.4A  
    充电器:19V DC

    收费要求:

    即使电源开关关闭、也应在没有主机干预的情况下进行充电。- 请求您推荐合适的器件型号


    此致、

    k. 萨拉瓦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、BQ25720无法作为独立充电器运行、它通常与主机控制器连接以实现完整的充电控制。  您可以看看 BQ24620。  

    bq24620:适用于磷酸锂电池的独立1至7节降压电池充电控制器

    www.ti.com/.../BQ24620