This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:原理图审阅

Guru**** 2506285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294590/tlv62569-schematic-review

器件型号:TLV62569

嗨、团队,

这是 FAE Jayden。 我的客户 在其新设计中使用 TLV62569DBVR。 您能帮助查看他们刚刚完成的原理图吗?

VIN=5V、Vout=3.6V、Iout=1A、Cin=3*22uF+0.1uF、Cout=3*22uF+10uF+0.1uF、 L= 2.2uH、Cff = 22pF

e2e.ti.com/.../TLV62569-scematic.pptx

您能否帮助检查相位裕度和幅度裕度是否足以满足其设计要求? 谢谢。

 BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    输入轨上的电感器/铁氧体磁珠与输入电容器形成一个无阻尼 LC 滤波器、这会导致输入电压过冲。
    该滤波器的阻尼方法是添加另一个带有串联电阻的输入电容器(电流输入电容值的5倍)。
    在这方面、可以减小输入电容、因此阻尼电容器无需太大。
    本应用手册的第4节对此进行了说明: www.ti.com/.../slvafe0.pdf

    使用该电感器时、输出电容不应高于数据表中建议的2x22uF。

    关于相位裕度和增益裕度、由于我们没有仿真模型、因此无法轻松确定这一点。
    但是、如果输出电容降低到建议值、我认为相位和增益裕度没有问题。

    谢谢。
    马克西米利