This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692调光对比度

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293935/tps92692-tps92692-dimming-contrast-ratio

器件型号:TPS92692

您好、 工程师:   

    关于 TPS92692 调光  对比度、  如何  计算调光对比度15:1、或者 您能提供公式?

   谢谢 你。   

    陶庄信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnsin:

    我想您要问的是 IADJ 的15:1模拟调光比。  这只是来自 IADJ 的最高命令直流电流与来自 IADJ 命令的最低电流之比。  例如、如果 IADJ 的最大电流命令为2.25V、则可达到1/15 = 66.67A 的最小电流。

    谢谢 Tuan