This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:不稳定行为与放大器;耗尽芯片

Guru**** 2846500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294337/lm5176-unstable-behavior-dying-chips

器件型号:LM5176

您好!

我之前开过一个有关  LM5176的 TT、存在无输出电压、芯片升温等问题。

我们重新进行了一些设计、并生产了新的 PCB。 我们在电路板上以相同的行为组装它们。

然后、我们继续组装一个新的 PCB、但同时还要组装您的评估板 LM5176EVM-HP 中的所有组件

就在组装该板之后、在测试过程中、LM5176没有发热、输出电压基本正常(我们期望12V、电压大约为12.5V、没问题)、我们将负载值增加到1.5A、而不会出现任何问题。 我们使负载在1.5A 标记处保持大约5到10分钟、突然之间、输出电压降至~9V、无法提供任何功率。 如果没有负载、电压将保持在9V、但即使100mA 负载非常小、输出电压也会降至0V。

在此之后、IC 再次开始升温、这一次比以前少、但固定消耗量约为50m。

在我最后一个票据 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236935/lm5176-output-voltage-too-low-ic-heating-up-fast/4782936上的最后一个回复中 ,斯特凡·绍尔(Stefan Schauer)给出了最明显的问题,那就是 VCC 线,现在可以了,大约是7V。

我现在的主要问题是2件事:

1.为什么此 PCB 在使用评估板中的组件值时可以正常工作(至少10分钟)、但在使用 Webench 电源设计器中的组件值时不起作用? 设计人员能否提供错误的值?

2、为什么芯片在10分钟后会突然死,有一个固定稳定的电源,还有一个固定稳定的直流电子负载。 没有电压尖峰和电流尖峰、芯片仍然无法工作!

此致、

卡洛斯·梅斯基塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    使用 EVM 的元件时、您是否观察到任何其他元件(在负载增加时)发热或热过载。

    首先、我们可以尝试通过 EVM 组件找出根本原因。

    您能否检查开关节点(SW1和 SW2)、是否存在因基于寄生的振铃而导致的过冲或下冲较大。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    在负载为1.5A、~20W 的情况下、电感器会略微发热、FET 也会升温;不过、我还是会说这些是"正常"加热条件、正如预期的那样。 我不会将其归类为"过载"... 但目前我无法实际告诉您任何温度值、因为 PCB 不起作用。

    关于 SW1和 SW2、同样存在这个问题、我现在没有任何功能电路板了。 我还假设我们所有的芯片都是油炸的、这是所有故障的根本原因。

    我不想每天买和炸薯条,这只是难以忍受... 我们如何防止这种情况发生?

    此致、

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    假设问题不是由热过应力引起、热过应力基本是电流、则另一个选项是电压过应力。

    如果信号(通常是开关节点)上存在下冲或过冲、就会发生这种情况。
    这是由寄生效应导致的。

    另一个问题可能是功率级不稳定、但这通常是在输出电压不稳定/摆动的情况下看到的。

    要对此进行进一步调试、需要进行测量。

    注意:一些元件也可能会因过压而损坏、但在输入电压为9V 和输出电压为12V 时、我认为这不是问题的根本原因)

    此致、

     斯特凡