This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150的最大输出电流

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291474/lm3150-the-maximum-output-current-for-lm3150

器件型号:LM3150

您好!

我们将 LM3150用于电源轨、我们知道最大 LM3150的数据表输出电流为12A、  

我们要求 LM3150的输入电压:16-36V,输出5V/12A,输出电流不能达到最大12A。 如果我们能够 调节的电流仅是11A、

 电感温度高于80℃ 时、

因此、请查看原理图并提供有关如何调整规格的注释。(如 RLIM 等)我们可以根据输入电压得到输出电流12A、

请建议如何 计算最大 感谢输出电流。

e2e.ti.com/.../LM3150_5F00_EVOLUTION.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张  

    我想您已经找到了根本原因。 如果您认为电流限制电平太低而无法处理12A、请 按照数据表中的要求6、增加 RLIM 或在低侧使用较小的 Rdson MOSFET。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我 在 Webence 工具中模拟了我们的设计、我添加了参数、但没有要创建的参考设计、因此我认为它最多可达到12A。 电流对我们的设计不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    这意味着 WEBENCH 找不到合适的 MOSFET。 这并不意味着 LM3150控制器不能处理12A。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    谢谢、我们只能将电流提高到11A、我们不知道为何无法达到12A 最大值、并且  电感温度很高、因此建议这样的高温是否会 限制 输出电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    是的、实际电流限制水平会随着温度的升高而降低、因为 MOSFET 的 RDSON 会随着温度的升高而增加。

    请在低侧增加 RLIM 或使用较小的 RDSON MOSFET、然后检查是否有任何改进。  

     

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    首先设置 RLIM;

    BTW、在 满载运行(11A 或12A)时、电感温度过高、是否属于自然温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    电感器温度不仅取决于 IOUT、还取决于 DCR 和磁芯损耗。  

    通常、在满载条件下~ 11A 和12A 时、电感温度较高(高于60°C)。

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL