This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25576:两个 LM25576 IC 同步

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293900/lm25576-two-lm25576-ics-synchronization

器件型号:LM25576

我想把两个 LM25576集成电路作为反相降压/升压转换器运行、同时将它们相互同步。 仿真中不包括同步引脚。 您可以帮助解决此问题吗? 是否有基准源?

首款 LM25576输入电压7V 输出电压-5V

第二个 LM25576输入电压7V 输出电压-12v

如果您愿意、我可以共享 WEBENCH 设计。

请提供帮助。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 为了将反相降压/升压配置与外部信号正确同步、需要更多的电路来对进入 SYNC 引脚的信号进行电平转换。 这可能是 Webench 仿真设计中未包含该内容的原因。 如果您希望了解更多信息并在您的系统中实现此设计、您可以查看此 应用手册的第7.2节

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供应用手册。 我来试一下。  我会告诉您它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!