This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:LM3488Q-Q1

Guru**** 2390915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM3488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292076/lm3488q-q1-lm3488q-q1

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488LM5155、LM5121

 您好、支持团队、

我使用 LM3488进行从12v 到24V 的转换。

(传统升压转换器)

在某些最坏的情况下、它应支持高达2.2A 的输出(短脉冲)、但计划的平均电流消耗不会超过2A。

我几乎尝试了原理图,由 TI 的工具 Webench 建议,但我遇到了一些问题-硬浪涌电流,在操作的开始,它达到5A !

 LM3488中已经实现了一些"软启动"功能、我看到延迟约为2ms -在输入端的12v 上升和直流/直流开关开始之间、通常这种软启动功能是有效的、但还不够...

您能建议任何其他解决方案/技巧吗?

(例如、我添加了与上部反馈电阻器并联的100nF 电容器、这有所帮助、但仅提供了部分帮助)

目标是浪涌电流不应超过3A。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:

    感谢您向我们提出问题、
    我注意到您并行创建了一个相同的线程、因此、我将在该线程中跟进、我删除了另一个线程。
    请允许我花点时间来回答您的问题。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:

    对不起、我的回答延迟了。
    与最近发布的 LM5155解决方案相比、您打算使用 LM3488吗? 较新的组件通常具有更详尽的文档、可以帮助您完成设计。

    此外、您能否向我发送您到目前为止构建的原理图?您能看到为软启动、补偿等选择的值吗?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    谢谢你的答复。

    我开始开发现有项目的新版本、其中一项新功能需要使用12v 转24v 的直流/直流升压转换器。

    选择 LM3488之后-我进入了 PCB 布局阶段、所以我们现在有了第一个"试验 PCB"、我们更喜欢尝试这些设计、

      即使浪涌电流的问题...

    我想基于 LM3488改进设计。

    (如果不成功、那么我们当然可以考虑另一个 IC)

    因此、主要问题在于此设计(Webench 提出)中存在超过5A 的尖峰浪涌电流。

    非常感谢您对任何改进或解决方案的评论。

    请参见下面的原理图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:

    所有升压转换器都有一个初始直通电感器和二极管的路径。

    因此、当输出电容器加载到输入电压的电压电平时、您会有一个初始浪涌电流尖峰。
    只有在这之后、软启动才会处理电压在电压升压电压电平上升期间具有受控浪涌电流的较慢斜坡。

    LM5121是一种对浪涌电流进行附加控制的控制器。

    此致、

     斯特凡