This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53601-Q1:引脚 FMA 和故障模式分布

Guru**** 2599175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53601-Q1, LMR50410-Q1, LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294169/lm53601-q1-pin-fma-and-failure-mode-distribution

器件型号:LM53601-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR50410-Q1LMR50410

大家好、

您能否提供此产品的引脚 FMA 和故障模式分布?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack:

    很抱歉我们没有 应用于旧器件的 Pin FMA 文档资源,如果需要功能安全 产品,新器件会是更好的选择。  LMR50410-Q1

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena

    我们的客户已请求为我们的产品创建 FMEDA、因此引脚 FMA 不是必需的、但我需要时基故障率和故障模式分布。

    您是否拥有它们? 如果不是、您是否可以使用 SN29500方法计算时基故障率?  

    谢谢

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    FIT 率是 估算 结果、因此我认为您可以自己进行计算。 在您获得 引脚 FMA 文档后、它将包含匹配 功能、是的。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    我们无法计算时基故障率、因为我们还没有 SN29500。
    根据#779027"LM53601-Q1:LM53601"和#777903 "lm53601-Q1-failure-rate-type-failure-mode"的旧线程、TI 似乎提供了一些文档来查询。  
    如果不再存在、我将与我们的客户讨论如何使用 LMR50410-Q1的新 IC 数据作为替代方案。

    谢谢

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请等待结果、如果您有更多问题、请重新打开此 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    您能否提供 LM53601的晶体管数量范围?
    它的范围是否与 LMR50410相同?

    谢谢

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      晶体管数量意味着什么、它是内部 MOSFET 功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体管数量、 集成尺寸  
    <30、30-300,300-3k、超过3k
    LM53601适用于哪个范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有此类信息。  

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=LM536013QDSXTQ1&cpn=&partNumber=LM53601#resultstable

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/afr-fit-for-lognormal-distribution.html

    看看这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好!
    谢谢