This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:LP5891-Q1电路

Guru**** 2813205 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294579/lp5891-q1-lp5891-q1-circuit

器件型号:LP5891-Q1

在应用 LP5891-Q1设计红色 LED 114X90点时、
我是否应该将 IC 配置为3X2并对每个 IC 应用38次数据和15次扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安永泽

    1. 您的应用需要多大的像素间距和像素电流? 因为我注意到你使用39k 作为 Rirref、这对于汽车应用来说是非常大的。
    2. 器件 N 的 SOUT 应与器件 N+1的 SIN 连接。
    3. 未使用的线路必须属于最后一个器件。 和以下模块为您的应用提供一种解决方案。

    您能否分享有关您的案例的相同信息、我们也可以帮助您查看原理图? 如果您不想公开邮件、可以将其发送到我的邮件。  

    电子邮件地址:monet-xu@ti.com

    Br

    徐默奈