您好、TI!
在我使用 BQ2970的设计中、我发现当电池首次连接到我的电路时、DOUT 发送为低电平。 只要电池连接到充电器、DOUT 就会变为高电平、并且即使在充电器拆除时也保持高电平、无论电池可充电多长时间。
我还注意到 V-引脚被上拉、因此它比 BAT 引脚低1.2V。 这些行为似乎与 BQ2970的欠压保护一致。 UVP 似乎被错误地触发、因为即使在已充满电的电池被插入时也会发生这种情况。 UVP 只能在 VBAT- VSS < 2.8V 时跳闸、但电池充满电时不能跳闸。
我想知道这是否与热插拔的电池有关。 有没有什么方法我只能插入电池、使其正常工作、而无需连接充电器来清除 UVP 条件?
谢谢!