This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:关于输出电流。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294557/tps92641evm-about-output-current

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92641

大家好、

我要将输出电流设置为0mA。

以下条件下会输出大约几 mA 的电流。
UDIM:3V (高)
IADJ:0V (低)

我假设这是在 Vin 存在时进行开关导致的、但是否有办法将其设置为0mA?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:


    TPS92641器件旨在为 LED 驱动器提供精确的调光控制、而且确实能够实现真正零的 LED 电流运行。 这是通过使用 IADJ 端子实现的、该端子是模拟调光控制电压的输入。

    当 IADJ 端子上的电压设置为0V 时、器件理论上应在真正的零平均电流电平下运行。 不过、即使在这种情况下、也会有一定量的 LED 电流经过 LED、即使平均电感器电流在0A 设定点经过良好调节也是如此。 (TPS9264x 用于精确调光 LED 驱动器的同步降压控制器数据表-第13页)

    此外、通过将 R11安装在适当位置以偏移零 LED 电流点、可实现真正的零 LED 电流调光。 (TPS92641EVM 用户指南-第5页)

    因此、要获得0mA 输出电流、应确保 IADJ 端子设置为0V 并且安装了 R11。 但是、请注意、由于  

    因此可能仍有少量电流流过 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的评论。

    尊敬的 Kengo:

    请参阅 数据表中的第7.3.4节"模拟调光和真正零操作"、了解如何在 TPS92641上实现真正零操作。

    此致、

    周老师