This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78PL114:将化学配置文件从 BQ Studio 移植到 bqwizzard

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290941/bq78pl114-porting-chemistry-profiles-from-bq-studio-to-bqwizzard

器件型号:bq78PL114
主题中讨论的其他器件:BQWIZARDBQSTUDIO

大家好、

 客户正在使用 bqwizzard 应用对 bq78PL114S12进行编程。 电池组中使用的电池是 Lg:INR18650M29。 遗憾的是、bqwizzard 应用中未包含这种化学物质、但其他应用(Bq Studio)中也包含这种化学物质。 是否可以在应用之间导入化学物质?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 和 bqWizard 不兼容。 如果 bqWizard 未包含电池、则无法从 bqStudio 导入化学物质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    客户将使用以下电池 LMN2O4、4.2V。

    BQwizzard 应用具有  LMN2O4 4.3V 的 chem 文件。

    使用这个具有轻微不同额定电压的 chem 文件有什么含义?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不运行测试是不可能的。 使用充电电压高于充电电压低的 ChemID 通常不太容易出现问题、因为充电电压较低的 ChemID 在电池充电器电压较高时、可能会将 DOD 饱和至0.0。