大家好!
我的设计:输入电压为60V、输出电压为11V、Imax = 100A、fsw = 300kHz。
1、我需要一些帮助来为高侧和低侧选择 MOSFET。 目前我选择了 BSC036NE7NS3GATMA1,但当我进入 parmameter
快速设计工具、负载100A 下的效率非常低。
请对此进行更多说明。
2、遵循数据表,低侧 MOSFET 开关的功率损耗是负的,我不明白这一点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我的设计:输入电压为60V、输出电压为11V、Imax = 100A、fsw = 300kHz。
1、我需要一些帮助来为高侧和低侧选择 MOSFET。 目前我选择了 BSC036NE7NS3GATMA1,但当我进入 parmameter
快速设计工具、负载100A 下的效率非常低。
请对此进行更多说明。
2、遵循数据表,低侧 MOSFET 开关的功率损耗是负的,我不明白这一点。
道、
开关损耗由 SW 节点上升和下降时间控制、主要由高侧 MOSFET 的导通和关断时间控制。
低侧 MOSFET 主要损耗是导通损耗、尤其是在低占空比和高 IOUT 时。
低侧 MOSFET 的 RDSON 控制这些损耗、请注意、这些损耗为 I^2 * R、因此它们随电流呈指数增加。
因此、务必降低低侧 MOSFET RDSON (和电感器 DCR)。
您必须在低侧 FET 上具有较低的 RDSON。 或者、您可以使用并联 FET 来并联 RDSON。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多
道、
HO 提供高侧 FET 并控制 SW 导通。 HOL 吸收高侧 FET 并控制 SW 关闭。
如果 HO 和 HOL 连接到 FET 或使用相同的栅极电阻器、那么上升和下降时间将相似。
如果 HO 和 HOL 具有不同的栅极电阻器、那么上升和下降时间将会不同。
是的、VIN 为 MOSFET 的 VDS (OFF)。
请注意、BUCK "开关损耗"是由过流和电压导致的。
请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf 和图5蓝色区域。

高侧 MOSFET 必须覆盖所有的 VDS /VIN 和开关电流。
低侧 MOSFET 不会将所有 VDS 与开关电流重叠。 低侧 MOSFET 仅在开关电流下与低侧体二极管电压~0.7V 重叠、因此与高侧相比、开关损耗要低得多。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多