This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS745-Q1环路测试问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294043/tps745-q1-tps745-q1-loop-test-issue

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

客户是否可以 使用 Bode100测试 TPS74501PQWDRVRQ1环路稳定性?

您能否提供相应的环路测试方法?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    您能否识别您的客户? 我们需要客户的姓名、以便我们可以确认他们是否在实体名单上。  如果是、就没有问题、我们只需要将该主题移到公共 E2E 论坛。

    回答您的问题: 遗憾的是、内部环路无法断开、因此、波特图方法不能用于通过断开外部反馈电阻器的反馈环路来测试 LDO 的环路稳定性。  我们建议根据以下应用手册进行负载瞬态测试以评估稳定性:

    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    如果客户可以使用频率响应分析器进行非侵入式稳定性测量(NISM)、则也可以选择 NISM。  这两种方法都是可接受的环路稳定性测试方法。

    https://www.picotest.com/products_NISM_software.html

    谢谢。

    斯蒂芬