我对 TPS40210 DS "等式30、Rg= 105/Rg"中的 Rg 大计很好奇 Qg。
Rg 是否是 Eq30是指 外部栅极电阻器 和 MOEFET 内部栅极电阻器?

我们查看 TPS40210EVM 上的设计
MOSFET Q1的 Qg 为18nC
然后 等式30,Rg=105/105/V18=5.8 Qg
但外部电阻器仅为3.3伏、
当我 用外部电阻器加上 Q1的 Rg 值(2.5欧姆)时 -->3.3+2.5=5.8,
比我可以得到 "等式30, Rg= 105/Rg" Qg --> 105/18= 5.8等于(3.3 + 2.5)

您是否可以帮助在" 公式30 "(Rg= 105/Q1)中确认 Rg 的值是指外部栅极电阻器和 Qg 的 Rg (MOEFET 内部栅极电阻器 )?
谢谢!