主题中讨论的其他器件:BQ25710、、、 BQ24620
你好、Tiger、
我的应用是笔记本电脑。
通过插入交流适配器电源、电池组应该可以在没有通电的情况下充电。
请求您澄清一下是否可以使用 BQ25710或 BQ25720系列
此致、
K.Saravanana.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
遗憾的是、BQ25720无法作为独立充电器运行、它通常与主机控制器连接以实现完整的充电控制。 您可以看看 BQ24620。
bq24620:适用于磷酸锂电池的独立1至7节降压电池充电控制器
此致、
虎
你好、Tiger、
我整合我的要求
应用领域:12英寸平板电脑
ISYS = 7A
电池= 14.4V、6.8Ah、98Wh (带 SMBus)锂离子电池
IBAT -3.4A
总计= 7+3.4=11.4A 最大值
收费要求:
充电时间:< 5小时
我们具有带 SMBus 的 MCU 、用于监控电池参数。
BQ25710- 在 POR 期间具有 AUTO_WAKEUP_EN- 1b 默认值、但仅支持19V @3A 交流适配器。(65W)
BQ25720-最大支持19V @10V (144W)。 但 在 POR 期间默认为 AUTO_WAKEUP_EN- 0b。
在没有主机干预的情况下、即使电源开关关闭、也应该进行充电。 我们需要一个解决方案。

此致、
k. 萨拉瓦南
大家好、Saravanan、
下面提供了一个由 MCU 控制的电池充电器示例。
可扩展多组智能电池充电器参考设计
https://www.ti.com/tool/TIDA-010240
希望它对您有所帮助。
此致、
虎
你好、Tiger、
阅读这篇文章会感到困惑。

(4) BQ25700A、BQ25703A、BQ25710、BQ25713、BQ25713B 电池充电器选择和可配置悬空电压-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
它指出 BQ25710需要 主机终止自主充电、因此我的要求不能满足?
我的要求是:我的笔记本电脑应该自动充电,当 ii 电源关闭的情况下,只需插入交流/直流适配器。
你好、 Tiger、
我不太清楚我们是否仍然可以离线连接。 请求您的邮件 ID。
我整合我的要求
应用领域:12英寸平板电脑
ISYS = 7A
电池= 14.4V、6.8Ah、98Wh (带 SMBus)锂离子电池
IBAT -3.4A
总计= 7+3.4=11.4A 最大值
收费要求:
充电时间:< 5小时
我的要求、
应用程序:笔记本
电池:14.4V,6800mA,SMBus
负载:I SYS+IBAT=7A +3.4A
充电器:19V DC
收费要求:
即使电源开关关闭、也应在没有主机干预的情况下进行充电。- 请求您推荐合适的器件型号

此致、
k. 萨拉瓦南
遗憾的是、BQ25720无法作为独立充电器运行、它通常与主机控制器连接以实现完整的充电控制。 您可以看看 BQ24620。
bq24620:适用于磷酸锂电池的独立1至7节降压电池充电控制器