This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:LM5001-Q1

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293570/lm5001-q1-lm5001-q1

器件型号:LM5001-Q1

我用 LM5001-Q1设计了 SEPIC 转换器,输入电压为3.5V 到15V,输出电压为11.5V。

这是我记录的数据  

输入电压 输出电压   输入电流  
15伏 11.5伏 0.17A
13V 11.5V 0.20A
9V 11.5V 0.29a
7伏 9.7V 0.35安
6.0V 9.2V 0.38安
4.0V 8.9V 0.49A
3.5V 8.9V 0.55a

此读数使用66.67欧姆负载时。 我怀疑为什么它的电压下降并且在11.5V 电压下不能保持固定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksha、

    感谢您的联系。 我刚刚回答了您询问的有关此器件的另一个问题。
    我想不同主题中的答案已经表明、如果使用集成的 MOSFET 来运行这个器件以及您选择的参数、将会很困难。

    谢谢、此致、
    布赖恩