This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:LM5001Q1

Guru**** 1483355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293186/lm5001-q1-lm5001q1

器件型号:LM5001-Q1

尊敬的先生/女士:

我选择了 LM5001-Q1器件用于  输入电压为3.5V 到15V 、输出电压为12V 的 SEPIC 转换器。 在 TI Work Bench 上选择230mA 的输出电流时、会显示"Design update failed. 找不到适合该设计的 FET。 请尝试减小此设备已启用 CC、但未找到电路计算器。"

请告诉我们解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksha、

    感谢您的联系。  我会提供一些反馈给您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII。

    等待相同的结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksha、

    感谢您的耐心等待。 您选择该器件而不是 LM51581-Q1等较新器件、这是否有原因
    较新的器件通常具有更好的可用设计资源、例如快速入门计算器。

    最大 SEPIC 占空比根据 Dmax =(Vout+ Vf)/(Vin、min + Vout + Vf)计算、其中 Vf 是二极管的正向电压。
    在您的情况下、dmax 为0.784、假设 Vf = 0.7V。 而数据表中给出的最坏情况最大占空比限值为80%。

    如您所知、该器件具有集成式 FET、因此限制了应用的灵活性。  
    此外、 在 "设计 SEPIC 转换器"-应用手册中、将流经开关的均方根电流在第4部分中进行计算。
    假设 在最小输入电压下峰间纹波电流约为最大输入电流的40%、则峰值开关电流将等于1.28A、这超出了集成 MOSFET 的1A 电流限值。

    因此、您无法使用这些参数运行此器件。

    谢谢、此致、
    布赖恩