This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:ANY-OUT 引脚的 VIH 和 VIL 电平

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291602/tps7a85a-vih-and-vil-levels-of-any-out-pin

器件型号:TPS7A85A

您好。我想使用 FPGA LVCMOS IO 或 I2C 扩展器来控制该 LDO 的 ANY-OUT 引脚。 该引脚将其拉至接地并保持断开状态的 VIH 和 VIL 电平是多少。

我曾参考过 https://www.ti.com/lit/an/sbva035a/sbva035a.pdf?https:ts 252Fwww.google.com%252F 应用手册。 此应用手册是否适用于 TPS7A85A、TPS7A84A  或 TPS7A8300ARGWT 器件?

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    我已就此问题与一位同事联系、并将向您提供答案。 他对这一主题有非常深入的了解。  

    谢谢!
    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您收到了同事的答复吗?

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    希望您做得好。 他的回答是、ANYOUT 引脚上没有悬空的 VIL。 它必须接地、才能使内部反馈电阻器工作。 如果您想进一步说明、请告诉我。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我们能否将 I2C 扩展器与  TPS7A85A、 TPS7A84A 或 TPS7A8300ARGWT 配合使用来更改 LDO 的输出电压?

    如果以上问题的答案是否定的、您可以推荐具有良好 PSRR、最小输出电流为2A (大于2A 就更好)的 LDO、其工作电压范围为0.8V 至3.3V (或更高)、可通过 SPI 或 I2C 进行控制。

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abjijit:

    是的、您可以使用 I2C 扩展器、并且您可以按照指南创建该扩展器。 请注意、本文档是针对不同器件的、因此需要进行更改。  

    谢谢!

    乔什·纳查西