This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:关于 CS 引脚

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293536/tps7h1101a-sp-about-cs-pin

器件型号:TPS7H1101A-SP

大家好、

我将在设计中使用7H1101、该设计将应用折返功能来限制250mA 下的电流并监控实际输出电流。 因此、在 PCL 引脚上应用了一个电阻器来配置电流限制、而在 CS 引脚上应用了一个电阻器来测量输出电流。 为了获得足够的电流测量精度、CS 引脚上的电阻不能太小。 根据数据表、CS 引脚也是 PCL 功能的使能输入、不能低于 0.9VREF·才能保持 PCL 功能启用。 我的问题是 LDO 是否提供大电流、这可能会使 CS 引脚低于 0.9·VREF、仍低于3A (LDO 的输出能力)、并 超过 PCL 电流(250mA)。 在这种情况下、LDO 的行为是什么? 首先在250mA 处夹紧电流或禁用 PCL 功能并允许大电流通过?   PCL 功能在禁用之前是否能够正常工作?

Anoher 的问题是 关于电流限制。  根据数据表、不建议将限制电流配置为小于500mA、因为偏置电流误差。 我该如何理解此陈述? 误差是来自不同器件的偏差还是不同温度的偏差? 如果是、那么在实际电路板中、我将  在整个温度范围内测量某个 TSP7H1101的限制电流并确定 PCL 电阻器的值。  如果误差来自特定器件和温度的偏置电流变量、您可以指定该变量的范围吗? 例如、在我的设计中、正常工作电流为90 mA 最大值、如果电流限制为250mA +/- 125mA、则可以、因为最小限制值仍然大于正常工作电流。  

提前感谢您的帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如果 CS 上的电压低于 VREF 的90%(~0.544V)、则器件将处于恒定电流限制模式(又名砖墙式电流限制模式)。 如果 VCS 大于 VREF 的90%、器件将处于折返电流限制模式。 数据表第19页详细介绍了该特性。

    关于您的下一个有关电流限制设置的问题、请参阅我对此 E2E 帖子的回复。 另一位客户最近提出 的问题与您的问题非常相似、我认为该帖子中的详细信息应该会解答您的问题并阐明数据表中的声明。  

    祝你一切顺利。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sarah、

    感谢您的答复。 相当清楚。 我只需要验证一件事。   砖墙式电流限制模式下的恒定电流是否也具有 PCL 电阻器设置并符合方程式 RPCL =(CSR×VREF)/(ICL–0.0403)的值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    很乐意提供帮助。

    为了回答您的后续问题、是的、在恒定电流限制模式下、PCL 电阻器仍设置电流限制值。

    谢谢。

    莎拉