主题中讨论的其他器件: TPS61033、 TPS60133
尊敬的:
我正在进行设计、想知道如何轻松计算补偿网络? 有一些工具吗? 或者、是否有相应的仿真器?
该设计的目的是以2A 将电池电压从3V 到4.2V 升至5V。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dieter:
感谢您与我们联系。 遗憾的是、没有针对 TPS61376的公开工具来计算 补偿网络。
请提供详细的输出电容器信息( 每个并联电容器的有效电容和 ESR、或器件型号)、以便我们为您计算补偿参数以供参考。 2A 是指输出电流吗?
尽管我们有一些低压升压转换器、但您为何为您的设计选择 TPS61376? 您能否提供有关您的应用的更多信息? 以便我们可以提供更好的支持或推荐更合适的器件。
此致、
穆林
您好!
感谢您的答复。
我发现 TPS61376很有趣、因为它具有4.5A 输出、并且可以在 EN 关断期间真正断开输入和输出。 该器件还可在2.8V 的电压下工作。
在我们使用太阳能电池板为电池充电的应用中、这个电压需要升压至5V。 5V 用于为应用的其余部分供电。 有没有更适合此应用的解决方案?
使用的电流电容器为:Murata GRT31CR6YA106KE01K 3次、可能是1x Vishay 293D106X0025C2TE3 。
此致、
迪特尔
尊敬的 Dieter:
1.5V 2A 意味着输出5V2A、对吧? TPS61376的最大输入电流为3A、因此当输入电压为3V 时、它无法支持5V2A 输出。 4、5A 指电感器峰值电流限制、而不指输出电流。
2.根据您的要求:输入电压:3V-4.2V、输出电压:5V、输出电流:2A、真正断开、我们推荐使用 TPS61033。 该器件是完全集成的内部补偿器件、因此无需设计补偿参数。 它具有5.5A 谷值电流限制、因此可以支持2A 输出(5.5A 也是指电感器电流、而非输出电流)。
如果您有任何问题或疑问、敬请告知。
此致、
穆林
尊敬的 Dieter:

如图表7.5中所见、典型的谷值电流限值为5.5A、最小值为4.7A。 使用4.7A 和90%的效率进行计算、TPS60133可以输出至少:
IOUT=Vin*In*eff/Vout=3*4.7*0.9/5=2.538A
实际上、最大输出电流将明显大于该值、因为平均输入电流大于谷值电流。
IIN_avg=Ivalley+ 0.5ΔiL μ A
此外、如果 Vin 增加到4.2V、输出电流将增加。
5.5A (典型值)谷值电流限值是固定的。 您对电流限制设置有一些特殊要求吗?
此致、
穆林