This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7660:我可以通过 LMC7660来驱动 TL071HIDR 吗?

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071H, TL071, LM358B, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293189/lmc7660-can-i-drive-tl071hidr-by-lmc7660

器件型号:LMC7660
主题中讨论的其他器件:TL071HTL071LM358BLM321LV

最初、我想使用 TL071HIDR 将大约0.1V~1.0V 的电压放大。 因此、当我查看 TL071H 的数据表(6.3)时、我发现"输入电压范围"的最小值为(V-) 4。 我认为这意味着、即使我将 TL071的(V-)连接至0V (GND)并输入0.1V~1.0V、它也不会被正确放大。 因此、我认为为 TL071HIDR 准备一个负电压是一个好主意。 LMC7600似乎会反向供电并输出电压、因此我认为可输入5V 电压并输出-5V 电压。 当时、我想知道 LMC7600提供的电流是否可驱动 TL071HIDR。 图4显示、根据负载电流、输出电压从-5V 上升。 考虑到输入电压约为0V、我希望您将其保持在-4V 以下。 此外、我要驱动 TL071HIDR4和 LTC19661 (典型155 μA、最大170 μA)。 我还想知道驱动 TL071H 需要多少个放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Otaka、

    感谢您的联系。 我会提供一些反馈给您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaya-San、

    请勿更改电源以适合 TL071。 更改为运算放大器、以允许输入电压接近接地。 如果电源大于5V、则尝试 LM358B (双路运算放大器)。   如果电源电压为5V 或更低、请使用 LM321LV。