This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 2电池系列充电问题

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294128/bq25713-bq25713-2-battery-series-charging-problem

器件型号:BQ25713

您好

该客户设计采用的是包含2节电池的 BQ25713。 测试发现、在过放电保护后、电池在低于6.1V 时进行涓流充电、电流为128MA。

它无法在6.1V 至6.2V 之间进行充电、并且没有涓流电流。

如果电池在6.2V 以上快速转动、则没有问题、问题是什么? 最小系统电压设置为5.8V-6.1V-6.5V。 这些值都不起作用。

从规格中可以看出、单节电池为2.4-3V、这是涓流电流。 如何针对2节电池计算该值?

它可以在高于6.2V 的电压下正常快速充电、但在6.1-6.2V 范围内会出现异常充电。

如何解决该问题。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    从发言中很难理解这一问题。 您能否捕获示波器迹线以阐明您的陈述?

    此致、

    穆尼尔