This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC 选择

Guru**** 2773455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294527/battery-charger-ic-selection

主题中讨论的其他器件:BQ25672BQ24610

尊敬的 TI 团队:


我们正在寻找符合以下广泛规格的锂离子(所有类型的锂离子)电池充电器 IC。

电池:  2 (系列)

化学成分: 锂离子、锂聚合物、锂磷酸盐电池

输入电压: 6V 至22V (仅高于9V 时即可充电)

充电电流: 最大值2A

我希望这是一个独立的充电器(无电量监测计)、并且我更希望它不会严重依赖于电池的热性能。

请求 TI 团队时、请从您的目录中向我们建议适合我们要求的 IC;同时、如果您的系统中已经有任何此类系统设计可供参考、请与我们分享。
等待您对相同内容作出快速响应。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    BQ24610是可以正常工作的独立降压充电器控制器。  BQ25672是具有集成 FET 的主机控制型降压充电器、如果您具有支持 I2C 通信的主机处理器/控制器、可以正常工作。

    此致、

    杰夫