This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:DCM 设计工具

Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290003/lm5156-dcm-design-tool

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155

是否有任何工具可以设计基于 LM5156的 DCM 反激式转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的联系。  如果您希望使用更加专业的 LM5156工具来确定 DCM 控制环路、滤波器电感器等元件的调优所需的值:我建议您查看 LM5156反激式控制器快速入门计算器

    此外、可以尝试使用 Power Stage Designer 来深入了解该拓扑。 对于任何电源设计而言、这都是一款非常有价值的工具。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    LM5156反激式控制器快速入门计算器仅适用于 CCM 设计。  此外、尽管 Power Stage Designer 具有 DCM 拓扑、但当您进入环路计算器时、它也仅限于 CCM 设计。  因此、我没有任何关于使用 LM5156设计 DCM 反激式的见解。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对不起、 我最后对快速启动计算器的错误假设。 在找到合适的资源后、我会立即回复您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我找到了其他东西。  该反激式计算器 还支持 DCM。
    它支持隔离式和非隔离式补偿。

    如果仍无法满足您的需求、或者您对 DCM 反激式转换器的设计有任何具体问题、敬请告知

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

      您提供的计算器是通用反激式计算器。  在确定误差放大器上所需的变压器、FET 和二极管以及补偿元件方面、我没有问题。  我的问题与 LM5156及其电流模式补偿有关。  我没有和电流模式补偿一样使用、这个芯片似乎具有固定的斜率补偿和可编程的斜率补偿。  我想知道如何设置该控制器(或者在 DCM 反激式控制器中是否需要该控制器)。  我想我需要将 Rsense 设置为合理的值、但我不确定使用什么。  这是我需要帮助的地方。

      谢谢。此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的澄清、现在我知道在哪里可以帮助您解决问题。 今天稍后我会向您介绍一些信息。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对不起,我迟到了答复。
    正如数据表的图9-18所示、CS 引脚上有三个可选元件。

    如数据表第9.3.7节所述、固定斜率补偿始终存在、但可编程斜率补偿可以用 RSL 进行编程。 在图9-19中可以看到可编程斜率补偿如何添加到固定斜率补偿中。

    此外 、数据表的9.3.8中还介绍了为创建 RC 滤波器而选择 RF 和 CF 的过程、以便可能降低 电流检测信号的较大前沿尖峰。
    因此、简单地说、如果您为这三个可选组件的设计添加封装、则在需要时将具有更大的灵活性。

    讨论感应电阻器、 本应用手册 介绍了如何在 LM5155这一类似器件中选择感应电阻器。 请查看第3.3节。
    在此窗口中、可以看到这取决于您的峰值电感器电流。 我假设您已经在 DCM 中计算得出。

    谢谢、此致、
    布赖恩