This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:TPS51200-Q1上电序列确认

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294193/tps51200-q1-tps51200-q1-power-on-sequence-confirmation

器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS51200

迪亚尔斯、

我是 Syntronic 的硬件工程师。 我的同事郭采亚之前已经联系过您。 我们使用的是 TPS51200QDRCRQ1 (TPS51200-Q1)、产生混淆时需要您确认。 原理图如下所示。

在这种情况下,我们不使用 VTT_0P6V_EN (由其他芯片控制)来启用芯片,DC_3V3和 V_1P2V 电源轨同时斜升。 换言之,在我们的设计中,DC_3V3、V_1P2V、VTT_0P6V_EN 同时斜升。 TPS51200数据表中的跟踪序列如下所示。 VLDOIN ( V_1P2V )后应跟随 EN (VTT_0P6V_EN)和3.3VIN (DC_3V3)。

如果这无法满足数据表中描述的 VLDOIN 可以早于 VIN 缓慢上升、因此这意味着对3.3VIN 和 VLDOVIN 没有顺序要求。 针对该情形、我们的设计可以满足数据表中的说明。

但是我在 TPS51200-Q1的数据表中找不到此说明、只应在图20中描述顺序。 因此、电源序列描述存在差异。 根据我的理解、TPS51200和 TPS51200-Q1之间的唯一区别是温度范围。

请帮助我们确认我们的上电序列是否可以在 TPS51200-Q1中使用? BTW 在我们当前的设计中未出现问题、但 DDR 应力测试尚未完成。

是否可以将 TPS51200数据表说明中的此段落应用于我的设计(我使用 TPS51200-Q1)(我的时序为 VLDOIN>VIN3.3/EN、EN 上拉至 VIN3.3、因此 VIN3.3和 EN 之间的时序保持同步跟踪)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    加电图为建议值。 根据您建议的时序  VLDOIN>VIN3.3/EN、应该不会 有任何问题、但由于 VLDOIN/REFIN 在 VIN/EN 之前已接通、因此 VO 上会出现过冲。

    请参阅以下 常见问题解答。

    此致、

    萨姆·G·