This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:TPS562242

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294382/tps562242-tps562242

器件型号:TPS562242

你(们)好

我正在使用您的直流/直流转换器 TPS562242。 从您的原理图参考设计中、我可以看到您必须将电阻器 R3和 R4分开。 电容器 C6仅连接到 R4。 这样做的原因是什么? 在我的设计中、R3大于 R4。 R4是否应该是更大的电阻器值? 这里的建议是什么?

参考设计:

我的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这是为环路稳定性能(波特图)测试保留的50 Ω 电阻器。 如果需要测试波特图、建议您也可以在此处保留一个电阻器。 谢谢!

    BRS

    卢西亚