主题中讨论的其他器件:LM3463、LM3464
您好!
根据95V 的最大输入电压、我将仅将此器件用于22个 LED 串联的一个 LED 灯串、电压最高为82.5V。
我有一些问题:
1.如果我只使用一个频道而不使用其余的频道(保持打开其他3个频道),在这种情况下会有什么问题?
2.效率会是多少?
3.您推荐这部分吗? 这显然并不是什么新鲜事、芯片也相当大!
4.这款芯片有什么替代方案吗?
我找到了另一个器件(LM3463)、该器件具有6个通道。 上述问题的答案对于此器件也是正确的吗?