器件型号:TPS65988EVM
您好
我已订购 TPS65988EVM 来执行一些测试。 我已修改 PCB、为 GPIO0和 GPIO1添加了一个外部开关。 这些开关会将线路拉至 GND。 我已经移除了连接到多路复用器的电阻器。
我想将一个 Prevent_High_Current_Contract_Event 配置为输入事件"GPIO"。 使用 GUI 工具配置芯片时、我看到寄存器0x5C 字节33 (GPIO1事件设置)被设置为事件编号83 (0x53)。 但在查看《TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册》时、事件编号83是保留的。 根据手册、它应该具有数字80 (0x50)。
但是、我尝试过两个数字、但都不起作用。 电流不限于900mA。 我已将 GPIO1切换为"GPIO1" Fault_Input_Event_Port、以检查控制器是否检测到开关、开关是否工作正常。 因此这不是硬件问题。
我能够通过 I2C 写入将电流能力设置为 TX 拉电流能力、并且调整了电流。 只有 GPIO 事件无法正常工作。
我已将我的设置附加到该帖子。 如何使其正常工作?
此致、
SEBI