This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:通过单个电芯或单个电池组来收集 CEDV 数据?

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288596/bq4050-collect-cedv-data-by-single-cell-or-pack

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

大家好、

我的客户想要在其4S3P 封装中使用 CEDV 监测计 BQ4050。

现在、他们需要将数据上传到 GPCCEDV。

他们想知道自己应该使用单节电池或4S3P 电池组收集上传的数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想为它们应用 BQ4050EVM、但它在样片网站上消失了、我们是否仍使这个 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    单节电池应该足以为 CEDV 电量计收集数据。  

    如果是 Impedance Track 电量监测计、则需要为4s、因为内部电阻会降低4倍。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,Jose! 他们目前只获得4s3p 包、是否也可以用于 GPCCEDV 数据收集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    GPCCEDV 主要报告温度补偿和 OCV 表的校准值。 OCV 表基于单节电池。 电量监测计会将 OCV 值 乘以 #of cells。  

    我认为1S 应该适合用于数据收集。 而且4S 1P 对于数据收集也是可以接受的。 他们可以尝试为4S 1P 收集数据、将电压除以4、并提交两个不同的输入文件。 他们可以测试结果是否有任何差异。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1S1P GPCCEDV 描述了单节电池的容量和放电曲线。 它们可以直接输入到数据存储器中吗?  是否有需要乘以或除以3或4的参数? 由于电池组为4S3P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刘凯伦:

    GPC 报告将说明是否需要乘以这些参数中的任何一个。 我建议,除非报告中说过这一点,否则不要将这些数字相乘。

    DA 配置将处理4S 配置。


    此致、
    何塞·库索