This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:关于热关断

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290401/tps1641-about-thermal-shutdown

器件型号:TPS1641

大家好、

如果施加了热关断、器件是否会受到任何损坏、因为它可能会超过绝对最大额定结温?
如果损坏不是问题、重复热关断是否有任何问题?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我会在下周早些时候与您再次见面。

    此致、

    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我了解。 我期待您的答复。
    请再说一件事。
    如果 FLT 引脚由于输入短路而变为低电平、FLT 引脚是否在锁存后也一直保持低电平?
    恢复 IN-OUT 短路后、FLT 引脚是否变为高电平?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    当器件恢复正常功能时、FLT 引脚将恢复到高电平(开漏、因此使用上拉电阻器)。 在数据表中、您可以看到图9.8。 该图说明了使用短路加电、而在这种短路下未解决、但器件尝试多次自动重试。 FLT 引脚在每次重试之前变为高电平、但又变为低电平、因为故障仍然存在。  

    对于最初的问题、热关断恰好可以保护器件、不会对器件造成损坏。 平均而言、如果将器件保持在建议的温度范围(<125C)内、则器件不会因反复热关断而损坏。 超过绝对最大范围(>150C)的持续高温会导致损坏,热关断有助于防止这种类型的损坏。  

    如果我已回答您的问题或在此答复、请单击已解决、以进一步澄清。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的回复。
    我知道、如果器件是自动重试型器件、FLT 引脚将随状态而变化。
    但是、如果是锁存型器件、我认为即使短路情况得到解决也不会输出。
    我想知道在这种情况下、FLT 引脚是只变为高电平、还是它保持低电平直到锁存得到解决。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    是的、它应保持低电平、直到解决闭锁问题。

    我也会仔细检查硬件、并在下周晚些时候通知您(我本周休假)

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    无论型号如何、都应锁闭以进行输入/输出短路检测。 因此、即使 IN-OUT 短路消失、也会保持锁存状态。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的回复。
    我现在明白了。

    此致!