This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:为什么 TLV75712P 的输出为1.45V

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291394/tlv757p-why-the-output-of-tlv75712p-is-1-45v

器件型号:TLV757P

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TLV75712PDBVR、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TLV75712PDBVR 经过测试、可替代 TLV117112DCYT。

TLV75712PDBVR 的输出电压约为1.45V、这是相当高的值。

您能告诉我可能的原因吗?

输入电压:3.3V

输出电压:1.2V

~电流:300 μ A 500mA

我修改了最初安装 TLV117112DCYT 并放置 TLV75712DBVR 的电路板。

(1)关于 TLV75712DBVR 的端子

可以达到该模式的部件(引脚2和4)从模式电阻器上剥离、并焊接到铜箔上。

和5引脚(输出)、1引脚(输入)和3引脚(EN)连接跳线。

(2) 1.2V 输出连接至微控制器、 假定输出电流约为300mA 至500mA。

无负载时、TLV75712输出1.2V。

(3)功耗和结温

最大扭矩。

最大功耗为(3.3-1.2) V x 0.5A =1.05W

另一方面、theta (j-a)=231.1度/W

热敏结温=1.05x231.1=115.55deG+25deg =130.55deg > 125deg (Tjmax)

结温是否可能超过 Tjmax 并影响输出电压?

——

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:  

    我能看到您的测试设置的图片吗? 我认为我不明白:

    可以达到该模式的部件(引脚2和4)从模式电阻器上剥离、并焊接到铜箔上。

    和5引脚(输出)、1引脚(输入)和3引脚(EN)连接跳线。

    [/报价]

    器件可能进入热关断状态、当 LDO 正在调节和未调节时、您是否有包括 VIN、VOUT 和 IOUT 在内的示波器屏幕截图?

    结温是否有可能超过 Tjmax 并影响输出电压?

    此致!

    朱利耶特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我可以从客户那里获得输入和输出波形。

    客户无法测量 Iout。 (确保300mA ~500mA)

    从波形可以看出、输入电压和输出电压几乎保持恒定、没有大波动。

    似乎受到了调节。

    输出电压高于原始电压(1.2V)的原因可能是什么?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载是模拟电子负载还是电阻负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的答复。

    负载连接实际的1.2V 器件、例如 MCU。

    电路板很难更改、无法测量电流。

    我认为 Tj 的温度相当高。

    当条件高于 Tjmax (125度)而低于 TSD (165度)时、输出电压是否可能变为高电平(1.45V)?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:  

    该器件很可能是尝试通过减少芯片上的功率耗散来保护自身。 验证这一点的最佳方法是拍摄应用的热像图。  

    我们的器件通常在165C 左右进入热关断、但由于工艺差异、它们可以在任何高于 TJMax 的温度处进入热关断。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的答复。

    我知道温度可能会上升到工作温度范围之外、也可能低于热关断阈值。

    我将要求客户使用热成像仪或红外温度计来测量器件。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市