This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:VSHDN 是否会影响 SW 输出?

Guru**** 2390875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293115/lm27313-q1-will-vshdn-affect-sw-output

器件型号:LM27313-Q1

大家好、

如果 Vin=3.3V、VSHDN=10V。 SW 输出电压是否会增大?

谢谢

此致!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我今天会验证并提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    对于此器件、SHDN 电压不能高于操作最大值。 也就是说、 SHDN 不能高于 Vin

    正如我验证的、当 SHDN 高于 Vin 时、将会出现意外行为、例如 在不同工作条件下 Vout 高于或甚至低于设定的目标电压。

    此致

    雷