This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG104:REG104FA-5/500G3和放大器的替代器件;REG103GA-3.3

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: REG104, REG103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294490/reg104-alternate-part-for-reg104fa-5-500g3-reg103ga-3-3

器件型号:REG104
主题中讨论的其他器件: REG103

您好!

上周 REG104 & REG103系列活跃。

器件型号 REG104FA-5/500G3和 REG103GA-3.3或系列 REG104和 REG103即将停产。

您能否为具有相同尺寸和接近相似性能的替代器件型号提供建议?

VIN=~4至16V

Iout= 1A (D2PAK);500mA (SOT-223)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathmesh:

    与  REG104FA-5/500G3相比、最接近的替代器件是 采用 TO-263 (KTT)封装的 TL1963AKTTR。

    对于 REG103GA-3.3、最佳替代器件是 TPS7A2633DRVR、其封装不同、但规格类似。 另一种选择是 采用 SOT-223的 TLV76133DCYR、但它不兼容 P2P、并且是一个1A、中压(7<Vin<=30) LDO。

    此致!

    T·尤尼泽